Les métiers de l´industrie au féminin, au sein de l´usine Schneider Electric de Carros
Les métiers de l´industrie au féminin, au sein de l´usine Schneider Electric de Carros.
Durée : 15-30 mins
Aujourd'hui, seuls 8 % des techniciens et du personnel d'encadrement dans
les usines sont des femmes.
Plongez dans l'univers industriel au féminin grâce aux parcours inspirants de Julie et Ilissia à l'usine Schneider Electric de Carros.
Plus précisément vous allez découvrir les métiers de :
- Responsable de l´assurance qualité fournisseur
- Technicienne produit
Si vous avez besoin de plus d´informations, un kit pédagogique se trouve en bas de ce cours.
Venez découvrir le quotidien des travailleuses de l´industrie
« L'équipement électrique ne doit être installé, utilisé, entretenu et maintenu que par du personnel qualifié. Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour tout type de dommage résultant de ou lié à (i) un contenu informatif de ce cours non conforme ou n’atteignant pas les exigences, attentes ou objectifs de toute personne l'utilisant, ou (ii) toute erreur contenue dans ce cours, ou (iii) toute utilisation, décision, action ou omission faite ou prise sur la base ou sur la base de toute information contenue ou mentionnée dans ce cours. «